{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the difference between the VW3A3310 and the VW3A3310D Modbus Ethernet TCP/IP option cards?
Issue:
VW3A3310 with a "D" on the end of the part number.

Product Line:
ATV71 and ATV71

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
None

Resolution:
The "D" on the end of the VW3A3310D indicates it is equipped for daisy chain and has dual RJ45 connectors.  A network cable can go into one RJ45 and out the other to connect to the next drive in the network.  The VW3A3310 has only one RJ45 port.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군