{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is it recommended to do auto tuning on a ATV312 when running multimotors?

Issue:
Autotuning on a ATV312 when running multimotors.

Product Line:
ATV312

Environment:
All

Cause:
Installation / Setup

Resolution:
Auto tuning should not be completed when using multiple motors. An Autotune should only be completed when using a single motor.  The motor should be cold (typically left to sit over night).

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군