{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How can a psx file from Somove be converted to a cfg Multiloader file?

Issue:
SoMove conversion from PSX to a CFG Multiloader File.

Product Line:
Multiloader, VW3A8121

Environment:
All serial numbers for VW3A8121

Cause:
N/A

Resolution:
In SoMove, click on the Multi-Loader/SoMove Mobile option.
Once it opens, pick your psx file and click Export.
It will export the file as a cfg file which can be saved on an SD card for the Multiloader.
Once the SD card is placed in the Multiloader then the file can be transferred to the drive.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군