{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

What is the THD (Total Harmonic Distortion) for the 140ACI03000 module?

We only specify THD for discrete AC input modules. The 140ACI03000 is strictly 1-5VDC or 4-20mA.

This card has no additional filtering capability outside of the built in low pass filter (-3db cutoff @ 15Hz, +-20%).

If the signal is simply too noisy and can not be cleaned up before it gets to the module, you can try creating some sampling or averaging logic.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군