{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What Communication options are standard on the Schneider drives?
Issue:
Available communication options

Product Line:
ALTIVAR 61, ALTIVAR 71, ALTIVAR 312, ALTIVAR 32, ALTIVAR 212, ALTIVAR 12, ATV600, ATV320, ATV340, ATV900

Environment:
All drives all serial number

Cause:
N/A

Resolution :
The standard communication protocols are Modbus  on all Schneider Drives.  However, on the ALTIVAR 61, ALTIVAR 71, ALTIVAR 312, and ALTIVAR 32, ATV320, ATV340, ATV600, ATV900 CanOpen is also standard. the ATV600 has embedded Modbus Ethernet TCP/IP, The ATV340(E) version and the ATV900 have embedded Ethernet TCP/IP and Ethernet IP as standard.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군