{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
No access to web agent using TLS 1.1 or TLS 1.2 with PowerChute Business Edition 9.0.1, 9.1.0, 9.0.2
Issue:
PowerChute Business Edition 9.0.1, 9.1.0 and 9.0.2 is packaged with JRE 6. JRE 6 is not compatible with TLS 1.1 or TLS 1.2

Product Line:
PowerChute Business Edition  versions 9.0.1, 9.1.0 and 9.0.2

Environment:
OS: Linux, Solaris, Windows x64, x86

Cause:
JRE 6 is not compatible with TLS 1.1 or TLS 1.2 see the following for more info: http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/security/SunProviders.html

Solution:
Upgrade the version of JRE used by PowerChute to a version greater than 6
1 – Install a standalone x86 Java JRE (minimum JRE version 7)
Note: On Linux, the RPM Package Manager installs the JRE to the /usr/java/ directory.

2 – Download the attached JRE Config Tool:


3 – Run the JRE Config Tool to change the location of the Java JRE used by PowerChute to  the  JRE installed in step 1.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
PCBE - JRE Config Tool.zip [164.9 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군