{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What type of 100Base-FX Fiber is Required for devices with fiber optic communications?
Issue
What is the best type of 100Base-FX Fiber for 100Base-FX communications

Product Line
ION Devices, ECC card

Environment
Fiber Optic Communications

Cause
Some devices such as the ION7650 or ECC cards have a fiber-optic communication hardware ordering option

Resolution
These are the best specifications for the the fiber to be on the 100Base-FX port
* Multimode fiber
* Wavelength: 1300 nm
* Connector Type: SC or LC
* Cladding: 62.5/125 or 50/125 um
* Max Length: 2000 m full duplex, 400 m half duplex

Note: For 10Base-FL communications see What type of 10Base-FL Fiber is Required for devices with fiber optic communications?

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군