{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How to determine which option cards are installed on the ATV61 and 71 VFDs?
Issue:
Which option cards are installed on the ATV61 and 71 VFDs?

Product Line:
ALTIVAR 61, ALTIVAR 71,

Environment:
All drives all serial number

Cause:
N/A

Resolution :
To verify what options cards are installed on the Altivar 61 or the Altivar 71 VFD you can do the following:
Drive menu - Press enter
Identification Sub Menu -  Press enter
Scroll to Option 1 and Option 2, there the two options will display the option cards installed on the VFDs

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군