{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What can cause an OPF or Motor phase loss on the ATV312 drive?
Issue:
Getting a OPF or output phase loss on the ATV312 drive.

Product Line:
Altivar ATV312

Environment:
All

Cause:
Motor power circuit is incomplete.

Resolution:
Troubleshooting Tips
Check the motor connections on T1 T2 T3 and verify continuity phase-phase through the motor circuit/windings.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군