{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can an Altistart Soft Starter be used on a Wye start / Delta run type motor?
Issue:
Can a SS be used on Wye start / Delta run type motor?

Product Line:
Altistart soft starters

Environment:
All models, All serial numbers

Cause:
Customer has an existing Wye/Delta motor but would like to connect a soft starter to it.  They are unsure where to connect the soft start.

Resolution:
Yes, an ATS22 and ATS48 Soft Starter can be used on a Wye/Delta type motor.  The output of the starter should be connected to the motor run windings only (usually the delta).

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군