{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
BMXFTW301 cable diameter
Issue
This Resolution provides the maximum diameter for the BMXFTW301 cable.



Product Line
BMXFTW301



Resolution
The maximum BMXFTW301 cable diameter is 9.5mm


The BMXFTW301 is a cable used with M340 I/O modules.  It has a 20 pin terminal block on one end and color-coded flying leads on the other end.




슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군