{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Why NVLs are not working in Ethernet port 2 of my TM251?
NVLs (global network variables) will work in the Ethernet port 2 of the M251 only if the Ethernet port 1 status is "Data Exchange".
Ethernet port 1 is in "Data Exchange" when the ethernet cable is connected and the PLC has a valid IP address.

Note: You can check the status of the ETH port 1 using the system variable PLC_GVL.ETH_R.i_wPortALinkStatus.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군