{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Token ring topology with Modbus Ethernet TCP/IP.
Issue:
Can the ATV32 drive with Modbus Ethernet TCP/IP do token ring topology?

Product Line:
ATV32

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
None

Resolution:
No, the token ring topology is not compatible with the ATV32 running Modbus Ethernet TCP/IP protocol.   See the Modbus TCP Ethernet/IP Communication Manual S1A28701 for further details.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
atv32_modbus_tcp_ethernet_ip_manual_s1a28701_02.pdf [9.44 MB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군