{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Does the ATV312 require separate 120V control voltage to run the drive?
Issue:
Separate 120V control voltage needed to run an ATV312?

Product Line:
ATV312

Environment:
All

Cause:
Customer does not have 120VAC available

Resolution:
No.  A separate 120Vac is not needed.  Only line voltage is required.
When remote control is used, the VFD provides 24Vdc for the logic inputs.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군