{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Does the ATS48 have the ability to trip on undercurrent?
Issue:
ATS48 undercurrent trip

Product Line:
ATS48

Environment:
All

Cause:
Undercurrent protection

Resolution:
Yes. See parameters ULL, LUL, and TUL in the PRO menu.

ULL: Activation of motor underload.
ALA= an alarm for programming LO1, LO2 or R3 as AUL.
def= the soft starter will trigger an ULF fault on the display.
Off= no protection
LUL: Motor underload threshold in percent of motor torque in percent.
TUL: Motor underload time in seconds.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군