{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What terminals can the speed pot be wired to on the Altivar ATV61 and ATV71 drives?
Issue:
Terminals to connect Speed Potentiometer on ATV61/71 Drives

Product Line:
Altivar ATV61 and ATV71

Environment:
All

Cause:
Needs to know where the Pot can be wired on the ATV61 or ATv71 drive.

Resolution:
The Pot will have 3 terminals  The center terminal is the wiper it is wired to AI1+
1st leg is wired to +10vdc
3rd leg is wired to com that is jumpered to AI-

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군