{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is SSC in an ATS22 softstart?
Issue:
Meaning of SSC in ATS22.

Product Line:
ATS22, Altistart 22

Environment:
All

Cause:
n/a

Resolution:
SSC turned ON means that Acceleration ACC and deceleration DEC ramping are controlled by estimating motor torque.
SSC turned OFF means that the softstart will ramp the output voltage based on the set times for ACC and DEC.

It is recommended to set SSC = OFF if the ATS22 is oversized for the load or the ramping experiences oscillations..

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군