{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Power Array/Masterframe System Fan Replacement
Issue
The need to replace the system fans on the Power Array/Masterframe

Product Line
SYMINIF, SYMINIF-PD, SYMSTRF, SYMSTRF-PD

Resolution
The system fans on a Power Array is not hot-swappable. A complete power off of the system must be done to replace the system fan.

1. Set the System enable Switch to Standby
2. Set the Input Circuit Breaker to Standby
3. Disconnect the Battery Modules
4. Disconnect external Battery Cabinet (if provided)
5. Disconnect Mains/Branch Circuit

Remove all 4 screws holding the fan chassis in place



Carefully pull fan out to access the 6 pin connector. Disconnect the fan from connector.



Connect new fan to 6 pin connector and reattach fan chassis using previous 4 screws.



슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군