{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What are the dimensions of the door handle cutout on the NetShelter SX?
Issue:
We are being asked to provide the dimensions of the door handle cutout.

Product Line:
NetShelter SX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
Customers wishing to use a 3rd party door handle need to know the size of the door handle cutout.

Resolution:
The dimensions of the NetShelter SX door handle cutout are: (H) 150 mm x (W) 25.5 mm.  (6" x 1")

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군