{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

How many Client TCP/IP connections can the M1E simultaneously have?

Client Paths
The M1 Ethernet controller supports 80 client paths.  64 are dedicated to I/O Scanner and 16 for MSTR. You cannot have more than 16 active MSTRs at any given time.
Each of the 80 client paths can initiate any of the following three MODBUS commands:.   Function code 3 for reading 1 to 125 registers from the target, function code 16 for writing 1 to 100 to the target, and function code 23 for writing 1 to 100 registers to the target and reading 1 to 125 registers from the target.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군