{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can my SCADA system communicate to other Modbus Plus devices through the M340 Modbus Plus Proxy?
Issue
SCADA communication to Modbus Plus devices

Product Line
M340 Modbus Plus Proxy

Resolution
The M340 Modbus Plus proxy is used to communicate with the M340, M580, and Momentum PLC families.
For a SCADA system or another device to communicate with other Modbus Plus devices, a gateway would need to be used.
The Niobrara MEB II is the recommended gateway at this time.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군