{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How do I setup an HMIGTO to upload the program if needed for later retrieval?
Issue
How do I setup an HMIGTO to upload the program (.VDZ file) if needed to be later retrieved?

Product Line
Vijeo Designer

Environment
HMI Configuration Software

Resolution
1) Set the Data Location, "Data Files / Forms" to the desired storage location of the HMI:
Main Drive - uses the embedded memory
Secondary Drive is the SD Card or
Optional Drive - is the USB memory stick
2) Expand Download under the target properties.
3) Set the "Include Editor Project" checkbox to ticked.
4) Download the Vijeo Designer application to the HMI.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군