{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Why is there no decimal precision in ION Setup?

Issue
ION Setup is showing no decimal precision for either the data recorders or the real time data
Output Register values in ION Setup
Product line
ION Setup

Cause
The regional formatting is set to an non-North American standard for decimal point ( a comma instead of a period) which causes the decimal points to incorrectly be dropped.
Custom Format settings
Resolution
Upgrade to ION setup V3.0.15233.1 or newer from the link below:
https://www.se.com/ww/en/download/document/ION_Setup_Latest_Release/​

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군