{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the Degree of Protection (IP) of an external protection enclosure for a TRIHAL Cast Resin dry type transformers?
For indoors, the standard protection enclosure of the TRIHAL cast resin dry type transformer is IP 31. For non-standard and indoors, an IP 23 enclosure for a polluted atmosphere can be installed. For outdoors and customised transformers, an IP 35 minimum protection enclosure can be ordered.

슈나이더 일렉트릭 Korea