{}

브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the difference of H class and F class in Tricast cast resin dry type transformers ?
The main difference is that the class designations refer to the withstand temperature of the insulation material in Tricast cast resin dry type transformers. Thus, H class has a wihstand temperature level of 180 ⁰C for the coils and F class of 155 ⁰C for ambient design temperature of 40 ⁰C.

슈나이더 일렉트릭 Korea

도움이 되었습니까?
What is the difference of H class and F class in Tricast cast resin dry type transformers ?
The main difference is that the class designations refer to the withstand temperature of the insulation material in Tricast cast resin dry type transformers. Thus, H class has a wihstand temperature level of 180 ⁰C for the coils and F class of 155 ⁰C for ambient design temperature of 40 ⁰C.

슈나이더 일렉트릭 Korea

도움이 되었습니까?

97% 의 사용자가 이 답변이 도움이 되었다고 응답했습니다.

move-arrow-top