{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the max IP of enclosure in Tricast cast resin dry type transformers?
For indoor and outdoor applications we can provide up to IP 42 in Tricast dry type transformers. Furthermore, we can increase the ingress level up to IP55 for max power rating 3150 kVA with air conditioning application and 25MVA with water cool application.

슈나이더 일렉트릭 Korea