{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How do you change the display on the ATV312 drive to show motor current instead of motor frequency?
Issue:
ATV312 showing Motor current and not motor hz

Product Line:
Altivar ATV312

Environment:
All

Cause:
Changing main display to show different values.

Resolution:
Using the front display knob push enter.
Scroll down to the SUP menu and enter.
Scroll down to LCR (motor current) and enter.
While the current value is displayed (0), press and hold in the enter dial for 2seconds, display will flash once.  Motor current is now saved as default, even though a power cycle.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군