{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Does the Modicon M580 support the use of Quantum ERIO drops?
Issue
Modicon M580 support for Quantum ERIO drops

Product Line
Modicon M580 PAC, Quantum

Resolution
The Modicon M580 models BMEx584040, 5040 and 6040 will support Quantum ERIO drops when used with Unity 11.0 running Hot Fix 1 or later. Hot Fix 1 will also allow State RAM addressing for the Quantum ERIO drop.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군