{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Are power boards on the ATV61 interchangeable on the ATV71 of the same frame size?
Issue:
Interchangeable power boards between ATV61 and ATV71 with same frame size.

Product Line:
Altivar 61 & Altivar 71

Environment:
All VFD of the same frame size with different horse power

Cause:
N/A

Resolution:
The Power boards are not interchangeable on the ATV61 or the ATV71 of the same frame size. Although the power boards are the same physical size based on frame size, some components on the power board are specific to the horse power and voltage rating.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군