{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
ATSU01N...LT : Where is the run command contact terminated?
Issue:
Where do I install the run command contact?

Product Line:
Altistart 01

Environment:
All models

Cause:
N/A

Resolution:
The start contact needs to provide 24Vdc to LI2.  There are multiple schematic possibilities.  See attachment for examples.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ATSU01N2 - LT W91624688 R4-2004.pdf [728.15 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군