{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can the ATV212 drive be mounted inside a Nema 3R enclosure?
Issue:
Mounting an ATV212 drive in a Nema 3R enclosure.

Product Line:
ATV212

Environment:
All serial numbers for ATV212

Cause:
N/A

Resolution:
Yes.  The drive comes as an IP20 open style unit and can be mounted in any customized enclosure.
Please reference the attached installation manual for dimensions, weight, mounting tips, air flow, heat dissipation and more

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Install S1A53832_03 ATV212.pdf [5.67 MB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군