{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the maximum current rating of an ATS22 relay?
Issue:
Maximum current rating of an ATS22 relay.

Product Line:
Altistart 22, ATS22

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
Max switching capability:
5A - 250VAC or 30VDC on resistive load (p.f.=1)
2A - 250VAC or 30VDC on inductive load (p.f=0.4)

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군