{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What can cause an low torque alarm on the ATV61 or ATV71 drive?
Issue:
ATV61 and ATV71 low torque alarm causes.

Product Line:
Altivar ATV61 and ATV71

Environment:
All

Cause:
Drive is triggering the low torque alarm

Resolution:
If there is a logic output assigned to (ttL) Low torque threshold I/O menu and the drives motor torque drops below the set or programmed threshold (50%) then the drive will trip or flash low torque threshold.

You would normally set this if you want to monitor if a belt breaks or if the motors torque drops below a set threshold.

Low torque thd setting.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군