{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the Speed pot range for ATV212 Drives?
Issue:
Range of potentiometer used on ATV212 Drives.

Product Line:
ATV212, S-Flex

Environment:
All

Cause:
Need to select a speed pot.

Resolution:
The speed pot range is 2.2 to 10 KOhms. Can use the ATVPOT part number which is 2.5 KOhms speed pot.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군