{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How to update the variable by polling when NOP as IEC61850 client
There are two ways for the variable update in PLC when the NOP as IEC61850 client. One is polling, the other is report. Both of them need to be configured. This application present a configuration steps for the polling.

The detail of the steps can be referred the attachment.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
AN_PAC_LCZ_NOP VariablePolling_0.1.docx [82.57 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군