{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can an ATS22 be mounted horizontally?
Issue:
Considering installing an ATS22 by mounting it horizontally.

Product Line:
ATS22

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
N/A

Resolution:
The ATS22 is designed to be mounted vertically to provide proper cooling airflow through it.  Mounting it horizontally can lead to excessive heat build up inside the unit, causing premature failures.  As stated in the installation manual, install the ATS22 vertically within +/-10degrees.  Any damage or failure caused by mounting outside of the specification will void warranty.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군