{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Which cable reference can we use between TM3XTRA1 (TM3 bus extension transmitter module) and TM3XREC1 (extension receiver module)
The extension receiver module TM3XREC1  can be at  maximum distance of 5 meters  from the TM3XTRA1
The Catalog recommend to use  the references VDIP1845460xx;
VDIP184546005 (0.5 m)
VDIP184546010 (1.0 m)
VDIP184546020 (2.0 m)
VDIP184546030 (3.0 m)
VDIP184546050 (5.0 m)

But as these references does not meet the UL requirements , for US market machines installation needs it’s advised to use 2 other references:
490NTW00002U (2.0 m)
490NTW00005U (5.0 m)
which are UL rated


슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군