{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
BMXART0414 appears to be consuming one additional register.
Issue
BMXART0414 appears to be consuming one additional register.

Product Line
BMXART0414

Environment
Unity, Control Expert.

Resolution
If you configure a BMXART0414 and an analog module (e.g.,  BMXAMI0810) with no gap in the state ram assignment between the
two modules, the first registers of the analog will appear not to work or overwritten.

The reason this occurs is because the BMXART0414 reserves one additional register for the cold junction.

The workaround is to allocate a one register gap between the two modules.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군