{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is it possible to add the alarm severity to an alarm summary column in Vijeo Designer?
Issue:
Looking for an example on how to show the alarm severity in the alarm summary.

Product Line:
Vijeo Designer (all versions)

Resolution:
Currently there is no specific column that can be added to display the alarm severity in the alarm summary. The workaround for this is to do the following:

1) Add in the alarm message the alarm severity at the beginning of the message. For ex. [1]: This alarm is active.
2) In addition, set the Alarm Summary to sort by severity as well.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군