{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is it possible to use mechanical interlock using cables for source changeover for MTZ/NW/NT breakers inside BlokSeT Switchboard?
Yes it is possible to use the mechanical interlock by cables for MTZ/NW/NT breakers inside the BlokSeT column.

Below is the procedure which needs to be followed to have this solution inside the BlokSeT.
  1. The U-channel of the column should be cut as shown. The dimension of material to be removed is 200 x 25 as shown below.


2. Masterpact catalog gives source changeover to assemble in different combinations.






슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군