{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the minimum speed a VFD can safely operate a motor speed?
Issue:
Minimum speed the VFD can safely operate a motor?

Product Line:
ATV212, ATV21, ATV312, ATV12, ATV32, ATV66, ATV71, ATV61, ATV11, ATV58, ATV31

Environment:
All serial numbers

Cause:
N/A

Resolution:
The VFD can safely run to a motor to 0.01 hertz, however, the lowest speed is dependent on what the motor/application can handle.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군