{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can the Modbus Plus tap assembly part# 990NAD23000 and the Modbus Plus part# AS-MBKT-xxx connectors be used on the same Modbus Plus network.
Yes. The only thing to take notice of is that the Modbus Plus tap assembly part# 990NAD23000 module sets termination by jumper settings whereas the ASMBKT-185 connector has a built-in termination and the ASMBKT-085 connector is non terminated for in-line connections.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군