{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How to replace 140NOE by 140NOC in system
Some user replace Quantum NOE by NOC, which is always used for communicating with SCADA or 3rd party's device as ModbusTCP server.
The communication may fail after the replacement, why can't the connection establish?
The most likely cause of this issue is the UnitID in the client setting as 255. UnitID255 for NOE is normal UnitID, but for NOC, it is used for Diagnostic in NOC module itself.
There is a note in NOC's user manual. Please refer to the attachment.
The solution is to change the UnitID from 255 to 0~254.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
UnitID of NOC.jpg [166.85 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군