{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What type of material is used for Flite construction?
Flite is constructed using high grade Industrial components as detailed below
  1. Enclosure (part in grey color) : PEHD or High Density Polyethylene is used in the manufacturing of the Flite Enclosure
  2. Transparent  glass part : LEXAN
  3. Attachement Claws : Polyamide for the clip and an Elastomer for the brake block.

슈나이더 일렉트릭 Korea