{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can I put a smaller horsepower motor on a larger horsepower Soft Starter?
Issue:
Smaller horsepower motor on a larger horsepower Soft Starter

Product Line:
Altistart series

Environment:
All serial numbers for Altistart series

Cause:
N/A

Resolution:
YES.
In most cases a soft starter can control a motor with lower HP (and current) rating.

The motor FLA information will have to be entered correctly to ensure proper control of the motor and that the overload protection is activated.
In most cases the Overload protection adjustment range is the limiting factor. If this parameter can not be set down to the motor FLA, an external overload relay will have to be provided.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군