브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
According to datasheet, mechanical robustness is conforming to IEC 60068-2-27, but we are afraid this is a mistake, because right IEC standard is 60068-2-31 for free fall.
The IEC 60068-2-27 is concerning the shock resistance, actually we mention these values for all our products.The IEC 60068-2-31, as you say is concerning the “free fall” tests, actually our product must fulfil this exigency."

슈나이더 일렉트릭 Korea

도움이 필요하신가요?

  • 제품 선택기

    애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.

  • 견적 받기

    영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.

  • 구매처

    해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

  • 지원 센터

    한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.