{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
MiCOM relays. Specific timers related to the user interface in the MiCOM Px2 relays.
Follwowing timers are fixed in the Px2 relays.
  • LED refresh time is 500 ms
  • LCD refresh time is 1 s
  • The password confirm info display time delay is 2 s
  • Programming mode timer after login to the front panel is 5 min. During this time the relay will not accept to change any settings from remote. It is considered as 5 min of inactivity.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군