{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What does ramp increment mean for the Altivar 61/71?
Issue:
Ramp increment meaning for the Altivar 61/71.

Product Line:
Altivar 61, Altivar 71

Environment:
All serial numbers

Cause:
N/A

Resolution:
Ramp increment is a parameter that will change the resolution of the listed parameters:  see below
Inr M [Ramp increment] 0.01 - 0.1 - 1 0.1
0.01 [0.01]: Ramp up to 99.99 seconds
0.1 [0.1]: Ramp up to 999.9 seconds
1 [1]: Ramp up to 9,000 seconds
This parameter is valid for [Acceleration] (ACC), [Deceleration] (dEC), [Acceleration 2] (AC2) and [Deceleration 2]
(dE2).

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군