undefined undefined
{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is it possible to use the same switchboard case across the ION8xxx meter series?
Issue
The compatibility of switchboard cases across the ION8xxx meter series.

Product Line
PowerLogic ION8300, ION8400, ION8500, ION8600, ION8650 meters

Environment
Advanced Revenue Metering

Cause
The user would like to use the pre-existing switchboard case when replacing the meter.

Resolution
Provided that the replacement meter and the switchboard case are of the same form factor then the two are interchangeable.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군