{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How can we get spare parts for removable terminal blocks of TM3 modules?

Article available in these languages: 일본어

For TM3 modules using terminal blocks with pitch 5.08 mm, no spare part for the terminal blocks is available.
It concerns the following TM3 module references: TM3DI8x, TM3DQ8x, TM3DM8x, TM3AI2Hx, TM3AQ2x, TM3AQ4x and TM3TM3x.
For those references, a complete TM3 module has to be ordered again in case of connector loss/damaged.

Spare parts references are available for TM3 modules having terminal blocks with pitch 3.81 mm only:
  • TMAT2MSET: including a set of terminal blocks 10 ways and 11 ways with screw terminals
  • TMAT2MSETG: including a set of terminal blocks 10 ways and 11 ways with spring terminals

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군